ATS22: подача команды СТАРТ перемычкой
Предположим, что схема управления стартером соответствует нижеприведенной:






















































Команда СТАРТ подается перемычкой, а не кнопкой, как рекомендовано в Руководстве пользователя.

При включении автоматов Q2,Q3,Q4 стартер попадает в аварийное состояние с кодом ошибки USF (Недонапряжение). В данной схеме в случае аварии контакты реле R2A/R2C разомкнуты (назначененная функция TRIP) и при нажатии S2 напряжение на катушку КМ1 не поступает.
Предположим, что контакты реле R2A/R2C исключены из схемы. Но и в этом случае запуск невозможен. Автоматического сброса этой ошибки при подаче силового напряжения не происходит.  Запуск двигателя невозможен.

Также смотрите прилагаемый рисунок с состояниями стартера при различных комбинациях (пропадание силового напряжения, присутствие сигнала СТАРТ).
Обозначения:
CL1/CL2: напряжение контрольной части ATS22
UL 380V: силовое трехфазное напряжение
RUN: сигнал СТАРТ

STATUS: индикация стартера.
RDY - готовность
USF - код ошибки (недонапряжение)
NRDY - неготовность
ACC/RUN - разгон, работа стартера

TRIP LED - светодиод TRIP (авария)

LI3 reset - сигнал сброса ошибки (при назначении на LI3 функции rst).












Рисунок может быть загружен по ссылке:

https://schneider-electric.box.com/s/25w0kjue7tkxmx4hkeh2ee1s4ngn5h2s

При пропадании и восстановлении силового напряжения при наличии сигнала СТАРТ стартер все равно остается в аварийном состоянии (код ошибки USF). Для сброса ошибки требуется подать сигнал на LI3 (с назначением на этот вход функции сброса ошибки).

Автоматического сброса ошибки в ATS22 нет. Если необходим автоматический сброс - используйте ATS48.








































Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: