Issue:
Programming reference switching and +/- speeds via digital inputs for the ATV630.
Product Line:
Process Drives
Environment:
ATV630 ATV930
Cause:
Setup +/- speed as second reference.
Resolution:
[Complete settings] [Command and Reference]
Freq Switch Assign = Ref Freq Channel 2
Ref Freq 2 Config = Ref Frequency via DI
[Complete settings] [Generic functions] [+/- speed]
[+ Speed Assign] USP = desired DIx Increase speed input assignment.
[- Speed Assign] dSP = desired DIx Down speed input assignment.
Programming reference switching and +/- speeds via digital inputs for the ATV630.
Product Line:
Process Drives
Environment:
ATV630 ATV930
Cause:
Setup +/- speed as second reference.
Resolution:
[Complete settings] [Command and Reference]
Freq Switch Assign = Ref Freq Channel 2
Ref Freq 2 Config = Ref Frequency via DI
[Complete settings] [Generic functions] [+/- speed]
[+ Speed Assign] USP = desired DIx Increase speed input assignment.
[- Speed Assign] dSP = desired DIx Down speed input assignment.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.