При настройке функции управления сетевым контактором:
при поступлении СТАРТ:
ST05
Status registers
16#3EE9 = 16105
бит0=1.
Функция управления сетевым контактором LLC: при поступлении команды СТАРТ на ПЧ выходное реле ПЧ, на которое назначена функция LLC, активируется и контакты этого реле подают напряжение на катушку сетевого контактора.
Контрольная часть ПЧ при этом должна быть запитана от внешнего источника питания 24 В/30 Вт.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна