ATV900: встроенная функция управления тормозом - поведение при поступлении команды СТАРТ

При поступлении команды СТАРТ ПЧ производит в течение короткого времени намагничивание двигателя с повышенным током намагничивания для получения необходимого момента на валу двигателя.
Уровень момента определяется параметром Ток снятия тормоза [Brk Release Current] Ibr.
Этот момент необходим для удержания груза в момент отпускания тормоза.
Время, которое необходимо для намагничивания двигателя, определяется параметром [Rotor Time Const] trA. Этот параметр вычисляется по введенным данным двигателя:

  • [Nom Motor Current] nCr,
  • [Motor 1 Cosinus Phi] COS,
  • [Nom Motor Voltage] UnS
  • [Nominal Motor Speed] nSP

При неправильных данных двигателя намагничивание будет происходить некорректно.

На рисунке ниже приведены осциллограммы процессов при работе функции управления тормозом. Обратите внимание на начальный участок намагничивания повышенным током.































Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: