Выбор дисплея для ATV340
Какой дисплей будет работать с серией ПЧ ATV340?

ATV340 может использоваться с простым текстовым дисплеем VW3A1113. Он устанавливается прямо на фронтальную панель преобразователя. Он может быть также установлен удаленно, используя референс VW3A1114 и один из кабелей приведенных ниже.
На ATV340 можно также устанавливать графический терминал VW3A1111 (также используемый на Altivar Process), который может быть соединен с ПЧ посредством выносного комплекта VW3A1112 и кабеля:
Применяются следующие кабели:
1 метр - VW3A1104R10
3 метра - VW3A1104R30
5 метров - VW3A1104R50
10 метров - VW3A1104R100

Примечание: Преобразователь не поставляется ни с одним из этих дисплеев. Дисплеи заказываются отдельно.
Только один дисплей может быть соединен с ПЧ.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: