ATV320: детектирование состояния ПЧ и наличия причины возникновения ошибки при помощи bit2 ETI
Расширенное слово состояния ETI позволяет детектировать при возникновении аварийного состояния наличие причины возникновения аварии.
ETIExtended state register16#0C86 = 3206

Для этого нужно использовать бит2 ETI:
bit2= 0: The drive is not in operating state "Fault" or in  operating state "Fault" and the error is active
bit2= 1: The drive is in operating state "Fault" and the error is no longer active (not reset))

При бит2 = 0 ПЧ находится не в состоянии FAULT/Авария либо в состоянии FAULT/Авария и причина возникновения аварии активна.
При бит2 = 1 ПЧ находится в состоянии FAULT/Авария и причина возникновения аварии неактивна (но ошибка не квитирована/сброшена).

Пример ниже иллюстрирует поведение бит2.

В ПЧ на дискретный вход назначена функция внешней неисправности ETF. При подаче логической 1 на этот вход ПЧ переходит в состояние FAULT. Но бит2 остается таким же, как до активации внешней ошибки. При снятии  логической 1 ПЧ по прежнему находится в состоянии FAULT. Но причина возникновения ошибки исчезла.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: