Рекомендуемая замена GV4PEM80S. Новая линейка автоматов GV4 имеет меньшие габаритные размеры, возможность установки как на дин-рейку, так и на монтажную плату, клеммы EverLink, возможность установки на передней панели автомата двух классов защиты 10 и 20, широкий диапазон регулирования уставки от 0,4 до 1In. GV4PEM могут вводиться в эксплуатацию с помощью смартфона посредством технологии NFC. Аппараты имеют дополнительные функции защиты (от замыкания на землю, от затянутого пуска, от заклинивания ротора).
Опубліковано для:Schneider Electric Україна