ATV212: ошибка EF2 - причина возникновения
Причиной возникновения аварии EF2 является ухудшение прочности изоляции двигателя.

Если двигатель не сертифицирован согласно стандарту EC60034-25 (то есть не имеет усиленной изоляции), то при работе от ПЧ с течением времени изоляция повреждается. Повреждение вызывается перенапряжением, которое возникает из-за ШИ-модуляции на выходе ПЧ.
Читайте:

Как учесть способность двигателя выдерживать перенапряжение при подборе ПЧ для привода насоса?
FA373403


Производитель электродвигателя (насоса) в документации может указывать необходимость наличия выходного фильтра при работе от ПЧ.

Рекомендация:  проверьте прочность изоляции меггером 1000 В (два измерения по 1 мин, с паузой 10 мин).
Используйте выходной фильтр на выходе ПЧ.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: