ATV600: RSTP-switch для отказоустойчивой насосной станции
Отказоустойчивая насосная станция может быть реализована на базе ПЧ ATV600. Каждый ПЧ должен быть оснащен дополнительным ethernet-адаптером VW3A3721. Связь между ПЧ осуществляется по ethernet протоколу. Максимальное количество ПЧ: 6.





































Ethernet-соединение для повышения надежности должно быть выполнено в виде кольца (ring) с применением RSTP-коммутатора (менеджера кольца).





























В качестве менеджера для кольца из ATV600, поддерживающих протокол RSTP, можно использовать шестипортовый управляемый коммутатор из серии ConneXium TCSESM083F23F0:

























TCSESM083F23F0


Настройка коммутатора для работы в кольце осуществляется на его Web страничке.

Также читайте статью: "ATV600: практическая реализация отказоустойчивой насосной станции"

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по адресу:

ru.ccc@se.com

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: