ATS01..LT/LU/QN/RT имеют релейный выход R1A-R1C. Данное реле не является полноценным реле неисправности (как в ПЧ Altivar или в УПП ATS22/ATS48). Контакты реле открыты, когда мотор остановлен. Контакты замкнуты в случае работы двигателя. В процессе запуска ATS01 контролирует обрыв фазы (на входе или на выходе) за счет того, что тиристоры функционируют нормально при токе выше минимального значения. После запуска ATS01 переключает нагрузку на сеть при помощи встроенного байпасного контактора и контроль обрыва фазы не производит.
ATS01 - простейшее устройство с минимальным набором функций. Если Вы хотите иметь стартер с полным набором защит - используйте ATS22.
ATS01 - простейшее устройство с минимальным набором функций. Если Вы хотите иметь стартер с полным набором защит - используйте ATS22.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна