Резисторы служат для нагрева панели привода до температуры на несколько градусов выше температуры моноблока, чем достигается преодоление точки росы и исключение появления конденсата на частях привода. Питание резисторов предусматривает постоянное подключение. Клеммы для подключения: 19 и 20, 220В переменного тока. Резисторы не предназначены для обогрева помещения. RM6 не рассчитаны на применение при температурах ниже -25С. При необходимости должен быть обеспечен обогрев воздуха подстанции.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна