ATV320: поведение реле с назначенной функцией "Сост.неисправности" при внешнем питании 24В и снятии силового напряжения
ПЧ ATV320 позволяет подключить внешний источник питания 24В (30 Вт) для питания контрольной части ПЧ (клеммы P24/COM). В этом случае при снятии силового напряжения ПЧ доступен для мониторинга по коммуникационной шине.
Поведение реле с назначенной функцией  "Сост.неисправности"/[Operating State Fault] (заводская настройка для R1) при снятии силового напряжения точно такое же, как и в случае наличия силового напряжения:
при исправном ПЧ катушка реле активизирована.
Отличие: ПЧ при снятом силовом напряжении находится в состоянии NLP.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: