ATV212: подключение датчика сухого хода
Схема подключения зависит от необходимости квитирования срабатывания защиты по сухому ходу:
- нет необходимости квитировать - то есть при сухом ходе срабатывает датчик сухого хода, ПЧ отключает насос, при появлении воды датчик сухого хода деактивируется и ПЧ снова запускает насос без дополнительных команд со стороны обслуживающего персонала.
В этом случае нормально-замкнутые контакты датчика нужно включить в цепь F-P24. Управление должно быть 2-х проводным (F111=2, F110=1).
- при необходимости квитирования: нормально-замкнутые контакты датчика нужно включить в цепь R-P24.
F112=45.
При активации датчика ПЧ аварийно останавливается по аварии "Внешняя неисправность" (E на индикаторе). После деактивации датчика сухого хода нужно сбросить аварию. Для этого нужно назначить на вход RES функцию 10 (сброс аварии): F113=10.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: