ATV900: dU/dt фильтры - максимальная длина кабеля при использовании ПЧ без фильтров

Преобразователи частоты Altivar Process ATV900 200...240 V и 380...480 V могут использоваться без установки между преобразователем и двигателем дополнительных фильтров, если длина экранированного/бронированного кабеля не превышает 150 м, а длина неэкранированного кабеля - 300 м.
Для напряжения 500...690 V длина экранированного/бронированного кабеля не превышает 10 м, а длина неэкранированного кабеля - 20 м.
Для ограничения скорости нарастания напряжения dU/dt и перенапряжения на двигателе рекомендуется при длине неэкранированного кабеля более 50 м (экранированного - 25 м) устанавливать выходной фильтр, если изоляция двигателя не соответствует стандарту IEC60034-25.
Более подробную информацию Вы можете найти в документе "An Improved Approach for Connecting VSD and Electric Motors White Paper", доступный для скачивания на www.se.com.
Также см.
An Improved Approach for Connecting VSD and Electric Motors White Paper

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: