Почему средство резервного копирования и восстановления HMIGTU не распознает карту CFast при использовании устройства чтения карт?
причина:
Карты HMIGTU CFast являются картами типа 1.0. Некоторые устройства чтения карт CFast поддерживают только тип 2.0 и несовместимы с типом 1.0.

решение:
1. Используйте имеющиеся в продаже устройство считывания карт CFast типа 1.0 или
2. Запустите инструмент резервного копирования и восстановления на другом терминале HMIG5U / HMIG5U2, используя слот для карты хранения данных CFast в качестве устройства чтения карт. Для хранения файла образа .BIN потребуется SD-карта или USB-накопитель, так как в C: \ не будет достаточно свободного места для файла .BIN.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: