ATV312.Требуется управление асинхронным двигателем 10 квт 1500 об.мин : пуск-стоп, ускорение и торможение, регулировка скорости с помощью потенциометра, кнопок пуск-стоп дистанционно.
ВОПРОС:
ATV312.Требуется управление асинхронным двигателем 10 квт 1500 об.мин : пуск-стоп, ускорение и торможение, регулировка скорости с помощью потенциометра, кнопок пуск-стоп дистанционно.

Среда/Окружение/Версии:
ATV312

РЕШЕНИЕ:
Подключите переменный резистор номиналом 2.2 - 10 кОм (средний вывод к клемме AI1, два крайних вывода к клеммам +10 и СОМ).
Подключите кнопку СТОП (НЗ контакт) между клеммами +24 и LI1), подключите кнопку ПУСК (НО контакт) между клеммами
+24 и LI2.
Для начала нужно сбросить конфигурацию на заводские уставки. Для этого DRC - FCS - INI нажать на ENTER и удерживать 3 - 5 сек.
В меню I - O параметр TCC установите на 3С.
В меню DRC установить параметры двигателя с шильдика.
UNS - напряжение питания двигателя, NCR - номинальный ток двигателя, NSP - номинальная скорость двигателя, СCS - косинус фи).
Проведите автоподстройку. Для этого подключите двигатель к преобразователю частоты, войдите в параметр TUN, установите YES и
нажмите на ENTER.
Время разгона ACC и торможения DRC в меню SET.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: