How to use Text Display in Vijeo Designer
Vijeo Designer 6.2 [SPx].
Here is an example to use Text Display in Vijeo Designer.
Step 1. Create two text files as below. Insert two colons to identify the start of a text block.The two colons will not appear in the text display. Select Unicode encoding when saving the file.
Step 2.Add the text files into Text File Editor in Vijeo Designer project .
Step 3.Create 3 variables for Text Display and fill them into Property Inspector window.
Step 4.Simulate to run the project, User will get the result as below.
FAQ applies to all Vijeo Designer 6.2 SPx.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна








Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.