ATV212: отключение активированного ПИД-регулятора
При активированном ПИД-регуляторе ПЧ Altivar 212 кнопка переключения LOC/REM (для переключения в локальный или удаленный режимы работы) не отключает ПИД-регулятор!
Это нормальное поведение ПЧ.
В "локальном" режиме при активированном ПИД-регуляторе (светодиод под кнопкой LOC/REM горит) управление ПЧ производится с панели кнопками RUN / STOP и кнопками ВВЕРХ\ВНИЗ производится коррекция уставки ПИД-регулятора.
Если нужно отключить ПИД-регулятор, то необходимо:
- назначить на дискретный вход функцию 14 (например, на RES: F113=RES);
- при подаче на RES сигнала логической 1 ПИД-регулятор будет отключен;
- при подаче на RES сигнала логической 0 ПИД-регулятор будет активен.

ВНИМАНИЕ:  если задание уставки ПИД производится при помощи кнопок ВВЕРХ\ВНИЗ (FMOD=3), то при отключении ПИД при задании скорости кнопками ВВЕРХ\ВНИЗ будет также меняться уставка ПИД-регулятора.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: