ATV320: управление частотой по токовой петле 4..20 мА

В статье приведены настройки ПЧ ATV320 для задания частоты сигналом в токовой петле 4..20 мА. Старт/Стоп - кнопка с фиксацией, подключена DI1-24V, режим логики SOURCE.

1) если в ПЧ меняли какие-либо параметры - сбросьте на заводские настройки;
2) В зависимости от типа механизма выберите закон управления двигателем
CONF/FULL/DRC/ctt=ufq - вентилятор, насос
ctt=uuc - конвейер
3) Введите данные двигателя:
CONF/FULL/DRC/ASY-:
nPR - номинальная мощность в кВт;
nCr - номинальный ток в А;
nSP - номинальная скорость вращения, об/мин.
и провести автонастройку:
tun=YES (2 с на ENT)
После проведения автонастройки параметр tuS должен измениться на done.
4) настройте тепловую защиту (для подключения к ПЧ только одного двигателя)
CONF/FULL/SET/ITH=номинальный ток в А;
5) Каналы задания и управления
CONF/FULL/I-O/tcc=2C (2 с на ENT)
tct=LEL - для авторестарта после пропадания и восстановления питания (2 с на ENT)
CONF/FULL/Ctl/
CHCF=SEP (2 с на ENT)
Cd1=Ter (кнопка СТАРТ ВПЕРЕД с фиксацией подключена DI1-24V)
(переключатель режима логики на заводском значении SOURCE)

Fr1= AI3
Подключение токовой петли: AI3-COM, ток втекает в AI3.
CONF > FULL > I_O- > AI3-
CrL3=4
6) реакция ПЧ на обрыв токовой петли
CONF > FULL > FLT-
LFL3=YES - выбег в случае обрыва

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: