Вопрос:
Аналогичны ли новые реле RM17, RM22, RM35 старой версии реле контроля RM4?
Линейка продукта:
Zelio control RM17, RM22, RM35, RM4
Ответ:
У RM4 и новых реле (RM17, RM22, RM35) разная логика работы:
RM4 срабатывало в случае выхода контроллируемых величин за пределы уставки (указывает на аварию).
Контакты новых реле срабатывают, когда измеряемая величина находится в пределах уставки и присутствует питание на реле (показывает, что аварии нет), и возвращаются в исходное состояние, когда питание отсутствует или контролируемый параметр выходит за пределы уставки.
Пример отличия логики работы - во вложении.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна