ATV212..N4: рассеиваемая мощность в состоянии READY
В таблицах ниже приведена рассеиваемая мощность ПЧ ATV212 в состоянии READY (готовность). Вентилятор ПЧ при этом не работает (запуск после подачи команды СТАРТ).

3-фазные 380..480V ПЧ и ПЧ IP55:
Типоразмер ПЧТепловые потери в состоянии READY, Вт
0.75kW/1HP12
1.5kW/2HP12
2.2kW/3HP12
3kW17
4kW/5HP17
5.5kW/7.5HP17
7.5kW/10HP18
11kW/15HP21
15kW/20HP21
18.5kW/25HP21
22kW/30HP24
30kW/40HP24
37kW/50HP40
45kW/60HP40
55kW/75HP40
75kW/100HP40

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: