В таблицах ниже приведена рассеиваемая мощность ПЧ ATV212 в состоянии READY (готовность). Вентилятор ПЧ при этом не работает (запуск после подачи команды СТАРТ).
3-фазные 200..240V ПЧ:
3-фазные 200..240V ПЧ:
Типоразмер ПЧ | Тепловые потери в состоянии READY, Вт |
0.75kW/1HP | 11 |
1.5kW/2HP | 11 |
2.2kW/3HP | 11 |
3kW | 15 |
4kW/5HP | 15 |
5.5kW/7.5HP | 16 |
7.5kW/10HP | 16 |
11kW/15HP | 16 |
15kW/20HP | 16 |
18.5kW/25HP | 18 |
22kW/30HP | 21 |
30kW/40HP | 21 |
Опубліковано для:Schneider Electric Україна