В данной статье показано - как для насосной станции из трех насосов оставить один из насосов в резерве. Один из насосов подключается к ПЧ. При увеличении расхода в системе производится подключение дополнительного насоса (slave). Стандартная настройка каскадной схемы предполагает последующее подключение второго slave.
Показано как настроить ПЧ, если необходимо всегда оставлять один из насосов в резерве (то есть второй slave подключаться не будет).
Схема показана ниже:
Список параметров, которые должны быть настроены сначала:
- внесение данных двигателя + автонастройка (autotuning);
- базовые настройки (ACC, DEC, LSP, HSP);
- Выбор Macro configuration = booster control.
После этого нужно настроить параметры, которые отвечают за:
- регулирование давления (обратная связь с датчика давления на AI2, например; параметры датчика давления - диапазон измерения: 0-10 bar, например, внутренняя уставка давления rPI= 3.5 bar, например; масштабирование - PIF1, PIF2, PAL, PAH, PIP1, PIP2);
SoMove-файл:
Booster
Для того, чтобы оставить один из насосов в резерве, нужно задать параметр BCPN - количество одновременно работающих насосов. Для данного примера нужно задать BCPN=2.
Пример работы:
реле R2/R3/R4 - насос 1/насос 2/насос 3.
Готовность насосов: DI2/DI3/DI4.
При отключении slave (снятии готовности) происходит включение другого slave.