Модуль связи ACE 949-2 питается от Sepam через соединительный кабель CCA 612.
При этом, физически линия связи RS485 получает питание от шины V+/V-.
Для модуля АСЕ949-2 применяется 4-проводное подключение: два провода L+/L-, и два провода V+/V-.
Если модулей слишком много, или линия слишком длинная, модуль АСЕ949-2 работать не будет.
Чтобы он успешно работал, необходимо, чтобы на V+/V- было напряжение не ниже 19.2 В.
Рекомендуем ознакомиться с файлом во вложении.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна