Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Why does the BMENOP0300 module show an invalid configuration despite a successful validation of its IEC61850 Configuration Tool (IEDCT) ?

Issue:
Why the BMENOP0300 module show invalid configuration and the Modicon IEC61850 configuration tool validation is Pass with no errors?

Product Line:
Modicon M580 Controller, BMENOP0300, NOP

Environment:
All

Resolution:


The BMENOP0300 module requires the Data Dictionary (Mandatory) as PLC embedded data.

Ensure that the “Only HMI Variable” option is not selected in the project settings. If it is selected, verify that the module device DDT variable has the “Only HMI” option enabled to guarantee that these variables are embedded in the CPU:

Capture 2


Capture 3

Failure to follow this condition will result in the device DDT of BMENOP0300 modules displaying an invalid configuration.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва"