Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Power Scada Operation (PSO) 2020 - Migrating an existing diagram built on the legacy Graphics Builder to the new Graphics Editor
Issue
A user would like to migrate an existing diagram which was build on the legacy Graphics Builder to the new Graphics Editor and continue working on it.

Product Line
EcoStruxure™ Power SCADA Operation 2020

Environment
Graphics Editor

Cause
The diagrams from the legacy Graphics Builder will not function on the new Graphics Editor.

Resolution
There is no migration tool for graphics currently. The graphics will have to be re-done from scratch.
However, the legacy graphics can still be created and maintained by installing the Citect graphics builder.

Schneider Electric Україна

Потрібна допомога?

  • Інструмент вибору продукту

    Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.

  • Розрахувати вартість

    Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Довідковий центр

    Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.