Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

EPS UPSs or SSC with GUI that the touch point is off

Public

Issue:
EPS UPSs or SSC with GUI that the touch point is off

Product line:
All EPS UPSs or SSC with GUI

Environment:
All EPS UPSs or SSC with GUI

Cause:
The touch point is off on the GUI and needs to be calibrated to reset touch point.

Resolution:
How to calibrate the GUI:
1.            Click on Start->Settings->Control Panel->Stylus->Calibration->Recalibrate.
2.            Calibrate the five point accurately.
3.            Press ENTER if keyboard is connected else TAP on the screen, it will exit the calibration screen.
4.            Save registry from Start->Programs->ColibriTools->SaveReg.
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.