With EcoStruxure Secure Connect Advisor, why a target such as HMIBMI/BMO is not visible as connected when set as equipment?
This artible is applicable for EcoStruxure Secure Connect Advisor with HMIBMx using Windows 10 LTSB and LTSC
In order to shows the equiment connected, the windows firewall should allow the ping request. To do it, need to add a rules in the windows firewall to allow ICMPV4 (at least Echo Request)
Then just add the rule title to publish it And the HMIBMI / HMIBMO will be visible as equipment in your GateManager |
Опубліковано для: Schneider Electric Україна








Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.