What is CF12 fault on the ATV600 and ATV900 Process drives?
What can cause a CF12 fault on the ATV600 and ATV900 Process drives?
Product Line:
ATV600 and ATV900
Environment:
All
Cause:
Corrupt file in HMI
Resolution:
"Conf transfer Error"
Principle:
The Configuration transfer error occurs if a configuration file could not be loaded to the device, or the config. is not compatible with the drive.
Probable cause:
• The configuration transfer to the drive was not successful or interrupted.
• The stored configuration (HMI) was loaded from an different firmware (MCP/MCE)
Remedy:
• Load a compatible configuration.
• Use SoMove to transfer configuration to an other drive.
• Perform a factory setting"
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.