Why I can not import csv file with Ecostruxure Operator Terminal Expert V3.2 ?
As per selected target it can accommodate max 32K variables. In the project already 21K symbol variables are present, and in the file also 21K normal variables are present.
So BT will consider :
21K (existing symbol variables) +21K (normal variables in file) = 42K.
42K > 32K (VariableApplicationLimit), and hence maximum limit error dialogue is shown.
And please be aware that symbol variables can be imported only through symbol link. If you export symbol variables and tries to import, it treats as normal variables.
If you want to modify only normal variables (other than symbol one), work around is below
- before you export CSV file, delete all Symbol file and export it,
- Import the updated CSV file
- then import Symbol file again
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.