ATV900: поведение реле с функцией "Состояние неисправности" при внешнем питании контрольной части

ПЧ ATV900 позволяет подключить внешний источник питания 24В (30 Вт) для питания контрольной части ПЧ. В этом случае при снятии силового напряжения ПЧ доступен для мониторинга по коммуникационной шине.

Поведение реле с назначенной функцией  "Сост.неисправности"/[Operating State Fault] (заводская настройка для R1) при снятии силового напряжения точно такое же, как и в случае наличия силового напряжения.

Отличие: ПЧ при снятом силовом напряжении находится в состоянии NLP.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: