Unable to install PLC-USB driver due to user conflict
Use the following steps to run the ps1 file named 'Release-PerUserDrivers.ps1' can be used to resolve the issue.
- Browse to the location you stored the ps1-file in File Explorer and choose; File-> Open Windows PowerShell.
- Type (part of) the name of the script.
- Press TAB to auto complete then name. Note: Do this even when you typed the name in full. ...
- Press ENTER to execute the script.
registry keys that causes Windows to detect and refuse the install/uninstall of the driver components..
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.