В Руководстве по установке ПЧ ATV600 или ATV900 приведены минимальные (или рекомендованные) и максимальные сечения силовых кабелей.
Пример:
выдержка из ATV930_950_Installation_manual_EN_NHA80932_08.pdf
стр.157
Сечения кабелей для шкафных ПЧ ATV930..F/ATV950..F
Обратите внимание: значение сечения - это сечение ФАЗНОГО проводника!
Пример: для ATV930C11N4F максимальное сечение фазного проводника: 3 х 185 кв.мм. Таким образом, если выбран кабель с тремя проводниками 3 х 185 кв.мм, то на каждую фазу нужен отдельный отрезок кабеля.
Указанные минимальные или рекомендованные сечения кабелей выбрано в соответствии с требованиями американских и европейских стандартов.
В РФ необходимо выбирать сечение в соответствии с требованиями ПУЭ (или отраслевых/ведомственных стандартов). Это сечение может быть меньше указанного в Руководстве по установке.
Выбор сечения кабеля - зона ответственности проектировщика.Проектировщик выбирает сечение кабеля, принимая во внимание его длину, условия прокладки, условия окружающей среды.
SE не проводит экспертизу проектных решений и, в частности, выбора сечения кабеля.