How do I check if Bluetooth is activated for commissioning EVlink Pro AC with eSetup?
Check if your EVlink Pro AC is listed on eSetup. If not, it means the Bluetooth is not activated on EVlink Pro AC. In that case you need to:
1- Until there is no Admin badge recorded in the charging station, you can activate the Bluetooth by powering the charging station Off and then On, and wait for the strip light to turn green. The bluetooth will be activated for commissioning and the session will close after 2 Hours of inactivity.
2-Tap the admin badge on the RFID reader. The Bluetooth of the EVlink Pro AC will be activated and will be closed after for 10 minutes of inactivity.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.