Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

is it possible with EVlink Pro AC to change the max current or power depending on the time slot or tariff ?

Yes, by using the input current limitation or deferred start on the digital input of EVlink Pro AC.
It is also possible to do this using EV Charging Expert or EV Advisor.
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.