Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

What topology options are supported on the VW3A3601 EtherCAT card for the ATV930 Drive?

Issue:

VW3A3601 EtherCAT topology options for the ATV930 Drive?

Product Line:

VW3A3601 EtherCAT option

Environment:

All

Cause:

Installation Topology

Resolution:

EtherCAT sheet 1
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.