PDPM288G6H: Install Manual Requires 4-wire Input. Is 3-Wire Acceptable?
The installation manual requires a 4-Wire (3 phases + Neutral + PE) for the input and output. This PDU has a transformer in it. Can it be installed as a 3-Wire (3 phases + PE) on the input with the transformer creating a Neutral on the output for the load?
Product line:
Modular PDU
Environment:
All models, all serial numbers
Cause:
Customer requested information since 4-wire wasn’t available in the installation location. The installation manual, one-line diagrams, and the service manual do not provide specification as to why 4-wire is required.
Resolution:
No, this PDU requires 4-wire on the input and output.
The input neutral is required since it is the same neutral used for the output. The Auto Transformer doesn’t have a Star Point to create a the neutral needed by the load.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.