How do you set up Brake Logic Control on a ATV930 drive?
Issue:
Setting up Brake Logic Control on a ATV930 drive.
Product Line:
ATV930
Environment:
Brake Logic Control
Cause:
n/a
Resolution:
Go to 5.9 menu (Hoisting Functions)
Brake Logic Control- set to R2
Movement type- Hoisting or Traveling
Brake Contact- set to the corresponding Digital input
Brake Relay Feedback- set to the corresponding Digital input
Brake release Pulse – set to yes or no or 2IBR
Brake release Current-current you want the brake to release
Brake Release Time- suggest around .5 secs
Brake release Freq- Auto
Brake engage freq-Auto
Brake engage delay-.00 secs
Brake engage time-time to engage the brake- suggest around .5 secs
Engage at reversal- No (if you do not want the brakes to engage in reverse)
Jump at reversal-auto
Time to rstart-.00 secs
Current ramp time-.00 sec
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.