How is ramp switching set up on the ATV900 series Process drive?
Issue:
ATV900 ramp switching set up.
Product Line:
Altivar 930 and 950
Environment:
All
Cause:
Dual ramp rates
Resolution:
Under the Main menu, select Complete settings menu.
Select the Generic functions menu and then Ramp switching
There are 2 ways of doing ramp switching from the typical ACC/DEC settings:
Using frequency threshold
Ramp 2 thd (FRT) assigns an output frequency above which the AC2/DE2 apply. Note that ACC/DEC apply when below the frequency threshold.
Using a logic input to switch ramp
Ramp Switch Assign (RPS) assigns a logic input to activate the second ramp, AC2/DE2.
If this article does not answer your question, check out our FAQ database that has answers to more commonly asked questions:
Frequently Asked Questions - Schneider Electric (se.com)
If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.
If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:
Support | Schneider Electric Global (se.com)
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.