Requesting the Altivar drive motor overload trip curve.
Issue:
Requesting the trip curve for the motor overload protection feature of the Altivar drives.
Product Line:
ATV12 ATV212 ATV320 ATV340 ATV600 ATV900
Environment:
All models
Cause:
Estimating trip time
Resolution:
All of the Altivar drives provide motor overload protection based on standard IEC947-4 and therefore use the same trip curves. Please see the attached file.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна










Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.