What's new with M580 cybersecurity PLC SV4.01 - Common questions
Can I have "gray" products with PV < 25
Gray CPUs means necessarily PV>=25 ( except for satefy modules which will stay red)..
Are the "white" CPUs going to phased out and only "gray" CPUs will be sold? When will this transition happen?
Yes, white CPUs are phased out. Transition has already started.
Can my white CPU be certified 62443-4-2 later on ?
No. This certification requires electronic components which are not implemented on products with PV<25, so, white CPU cannot be certified.
Can I move the SD card from V2.xx to V4.xx CPU, and start in RUN mode without connecting Control Expert and downloading the application?
Yes it is feasible.
Is-it possible to upgrade directly an existing V2.xx version to a V4.xx?
It will be the same process as for V3.20, you will first have to upgrade to V3.99. A dedicated note explaining the upgrade process is attached to this FAQ.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.