How I set up ATS22 for Ramp Stop?
Decelerate the motor with ATS22 Softstarter instead of Freewheel.
Product Line:
ATS22
Environment:
All
Cause:
Need ramp stop
Resolution:
Do not jumper LI1 to LI2. Wire LI1 to CL1, use run contact between CL1 and LI2, and program SEt - dEC = ramp down time.
The factory default setting for the dEC parameter is 'free'.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.