What is the part number for the FT-21 Switchboard case for the ION8650 meter?
Looking for the part number for the switchboard case only.
Product Line
ION8650
Resolution
ION8650 form factor ordering options 4 and 7 already come with the FT-21 switchboard case and it does not need to be ordered separately if ordering either of these two options.
If you need the FT-21 switchboard case only, the part number is FR86XXCSESWB
This is the part number for the FT-21 switchboard case with breakout panel.
There is currently not a part number for the FT-21 switchboard case with breakout cable.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.