What is the Authentication Renewal Process for Ecostruxure Power Build-Rapsody V2.4.X
Product Line: Ecostruxure Power Build – Rapsody
Resolution:
Step1: Download the file EPBR_StandAloneAuthenticator.zip. Click here to download the zip file.
Step2: Right click on the downloaded file and choose “Extract All” in C:\Users\xxx\Downloads\ EPBR_StandAloneAuthenticator.
Step3: Open the Extracted folder EPBR_StandAloneAuthenticator\EcoStruxure Power Build - Rapsody Stand Alone Authenticator.
Step4: Launch EcoStruxure Power Build - Rapsody Stand Alone Authenticator.exe by double click on it.
Step5: An authentication window will open after running the exe as mentioned Step 4.
Step6: Enter your login credential or register yourself (new user), after successful login/registration, user should see a message of successful tokens generated.
Users can now re-use any previous version of EcoStruxure Power Build - Rapsody V2.4.X
Note: In case user still see problem in login to Rapsody software then they can contact Schneider Support and provide the log file from path C:\Users\Xx\Downloads\EPBR_StandAloneAuthenticator\EcoStruxure Power Build - Rapsody StandAlone Authenticator\Log\EcoStruxure Power Build – Rapsody.log
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.