Does the EcoStruxure OPC UA server Expert allow dynamic IP address of the computer without a repair setup for the certificate update?
Issue:
Dynamic IP address for OPC UA Server Expert
Product Line:
EcoStruxure OPC UA Server Expert
Resolution:
Yes, The OPC UA server will support the use of dynamic IP address by way of the /dynamicip command line parameter.. This allows the server to ignore IP address machine modification that would require a setup repair for certificate update. This will help to manage certificates with dynamic IP. To allow dynamic IP, run the command OPCUAServerExpert.exe /dynamicip.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.