SCADAPack x70 MB_IP_MASTER Logic Editor Example
It may be desirable to have more control with the use of a logic program to perform the Modbus Client operations. An end user can use the MB_IP_MASTER block in the logic editor to perform these tasks.
This example shows how to implement a typical Modbus read/write sequence in logic with retries and error detection. it uses a combination of LD (Ladder Logic) and FBD (Function Block Diagram) for section execution. This example can be adjusted for Enron Modbus, yet the example showcases standard Modbus
This example includes Client and Server projects for SCADAPack x70 using RemoteConnect
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.