How to make PLC Simulator work into a PC doesn't contain Control Expert ?
Steps to configure PLC Simulator:
1- Copy the PLC_Simulator folder from a machine where Control Expert is installed and place it in the virgin machine.2- Export the registry from the machine where Control Expert is installed, import it in your virgin machine and install it.
3- Execute sim.exe in the Folder PLC Simulator.
4- PLC Simulator will appear on the taskbar. Right click and choose Options.
5- In the Simulator Panel Options window click on ... next to Starting Application with password and open your .STA project.
6- Click OK and open PLC simulator Panel by double clicking on the PLC Simulator icon on taskbar.
7- Notice that Run LED is blinking and Simulator is in IDLE state.
8- Click Reset button to put the PLC in Run mode
9- Important points to remember is that the PLC project must be configured in Simulator mode and also Automatic start in Run must be enabled.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.