Geo SCADA: Legacy Protocol switch in Configure Connections dialog
If a Geo SCADA 2020 (or newer) ViewX client wishes to connect to a Geo SCADA server older than Geo SCADA Expert 2020, however, this setting should be changed in the Configure Connections dialog to allow the ViewX client to run the legacy protocol (thus allowing connection to the older Geo SCADA server – which does not support this new protocol).
Follow the steps below to set this switch accordingly:
3. Click the ‘Security’ button. This will bring up the Connection Security dialog
4. The ‘Allow use of legacy protocol’ checkbox is located at the bottom of the dialog
Leave this box unchecked if connecting ViewX to a Geo SCADA 2020 or newer server.
Check this box if connecting ViewX to a Geo SCADA 2019 or older server.
Note: use the Geo SCADA and ClearSCADA Version Compatibility Matrix (see link below) to determine if your ViewX client is compatible with the ClearSCADA/Geo SCADA server that you wish to connect to.
https://community.se.com/t5/Geo-SCADA-Knowledge-Base/Geo-SCADA-and-ClearSCADA-Version-Compatibility-Matrix/ba-p/278389
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.