Can I have two HMI's share variable data without a PLC in EcoStruxure Operator Terminal Expert?
Issue:
Can I have two HMI's share variable data without a PLC in EcoStruxure Operator Terminal Expert?
Product Line:
EcoStruxure Operator Terminal Expert. HMIST6, HMISTO7, HMISTM
Resolution:
As of EOTE 3.1 HF1, it is not a possible to configure with EOTE. It is only possible to have one HMI per project, and no associations between Targets.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.