How many devices can be connected to an HMIGTO by using SoMachine Protocol?
The goal of this article is to inform about the number of devices supported by an HMIGTO by using SoMachine Protocol/Machine Expert Protocol.
This article is applicable to the following products:
HMIGTO
This topic is related to Vijeo Designer
The current version of Vijeo Designer (VJD 6.2 SP12) allows only 4 connections for an HMIGTO when using SoMachine Protocol/Machine Expert Protocol.
If you have more than 4 devices to connect to an HMIGTO, please consider using Modbus Protocol for some devices.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна










Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.